Part Number: MSPM0L1306
问题的前提条件:
使用VQFN32封装的芯片,采用开发板我已经完全实现通过I2C进入BSL模式并完成固件的升级,所有的功能都是正常了。
使用的I2C通讯脚是PA0和PA1都是完全正常的。
目前的问题是:
我把芯片更换为WQFN16封装后,使用PA0和PA1使用同样的操作方式,确无法进入BSL 模式。
我所能想到的问题是16引脚的芯片,的PA1和NREST是复用的。我无法确定在芯片上电后,什么时候是NREST ,什么时候是I2C.
如何能够正确的使用该封装。