Part Number: RM48L952
项目中需要进行开发hart功能,需要使用到SCI功能引脚,但不能使用SCITX和SCIRX引脚,可以将SPI引脚设置成SCI引脚吗?
如下所示的是在sci.c文件中的引脚sci功能设置函数,那在此函数中可以将port参数输入时用其他GIO引脚吗?例如使用:MIBSPI3SOMI等相应的引脚
void sciSetFunctional(sciBASE_t *sci, uint32 port)
渴望您的回答!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: RM48L952
项目中需要进行开发hart功能,需要使用到SCI功能引脚,但不能使用SCITX和SCIRX引脚,可以将SPI引脚设置成SCI引脚吗?
如下所示的是在sci.c文件中的引脚sci功能设置函数,那在此函数中可以将port参数输入时用其他GIO引脚吗?例如使用:MIBSPI3SOMI等相应的引脚
void sciSetFunctional(sciBASE_t *sci, uint32 port)
渴望您的回答!
您好,
我理解您是想使用SCI模块功能,但不想使用SCIRX和SCITX这两个引脚,这是不可以的。
设计手册第26章介绍了SCI模块功能,只能使用SCIRX和SCITX这两个引脚。
RM48x 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller Technical Reference Manual (Rev. C)