This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSPM0G3507-Q1: MSPM0G3507与RS485通信

Part Number: MSPM0G3507-Q1


我对开发板进行二次设计,连接RS485芯片。在编程时,在主函数内,我自己编写了A函数,在A函数内,我配置了DMA的传输配置,包括源地址,终地址,数据大小,也在config里面配置了uart的DMA传输完成中断,我的期望情况是,在A函数内进行DMA传输,在传输完成之后触发中断,在中断内,我再进行其他操作。现在遇到的问题是,DMA触发不了传输完成中断,进入不了中断函数,请问这种情况怎么处理

  • 您好

    1. 确认DMA和UART配置正确

      • 确保DMA控制器和UART都已正确初始化。检查你的配置代码,确认所有的寄存器设置都符合硬件手册的要求。
      • 确认DMA通道已正确分配给UART。通常,这涉及到设置DMA请求映射或类似的配置。
    2. 检查中断配置

      • 确保已经正确配置了DMA传输完成中断。这通常包括设置中断使能寄存器,确保中断没有被屏蔽。
      • 检查中断优先级设置,确保没有优先级冲突导致中断无法响应。
    3. 验证DMA传输配置

      • 确认源地址、目标地址和数据大小配置正确。错误的地址或大小可能导致DMA传输异常,从而不会触发中断。
      • 检查DMA传输方向设置是否正确(例如,是从内存到UART还是反方向)。
    4. 检查中断处理函数

      • 确保中断处理函数(ISR)已正确定义,并且在中断向量表中正确链接。
      • 在中断处理函数中添加调试代码(如点亮LED或打印信息),以便确认中断是否真的被触发。

    请您参考以上建议来排除您的问题。