如题,TM4C123GH6PM的编译软件用什么呢?仿真器有什么要求,以及开发套件用什么好?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如题,TM4C123GH6PM的编译软件用什么呢?仿真器有什么要求,以及开发套件用什么好?
几十块钱买个官方的评估板,上面就带一个仿真器了,可以仿真自己做的板子。也可以用Jlink,但支持肯定没自带的好。
有没有TM4C123GH6PM设计的相关电路图呢,USB和晶振部分不是很明白怎么设计。
可以参考http://www.ti.com/tool/ek-tm4c123gxl?keyMatch=tm4c123gh6pm%20launchpad&tisearch=Search-EN-Everything
取决于你的代码量了,256一般够用了。除非你外挂字库神马的,外加flash随便,神马都可以的。
flash大多是spi通信的,TM4C123这个芯片是ssi,能用spi的flash么
SSI(Synchronous Serial Interface)由TI公司定义的接口协议标准
SPI(Serial Peripheral Interface)是由Motorola公司定义的接口协议标准,两者的用法有类似的地方
SPI串行帧同步SSIFss为低电平有效,在整个帧传输期间生效(拉低)。
SSI串行帧同步SSIFss在发送每个帧之前产生宽度为个时钟周期的高脉冲。SSI 模块和片外从设备都在SSIClk 的上升沿驱动输出数据,在SSIClk 的下降沿锁存另一端的输入数据。
最好是能够看看TI的datasheet,它的SSI部分对两种传输模式有较为详细地描述,从时序图上可以清楚地看到二者之间的差别。
SSI0Clk接SCK、SSI0Fss接CS、SSI0Rx接MISO、SSI0Tx接MOSI?
一般是不会用EEPROM来存储程序的,因为EEPROM的读写次数是有限的,一般用来存储重要的数据。
刚买的DK-TM4C123G:Tiva™ C Series TM4C123G USB+CAN Development Kit
到货了,没有JTAG烧录器,这个板子是用USB线烧写代码的吗?
请问JTAG烧录器要买那种的,我自己设计的板子用的JTAG烧写,没有USB
好有钱的土豪,眼馋这块板子很久了。这块板子自带ICD下载和仿真器,直接下载就好了。当然这个板子也支持JLINK下载的。
这块板子上有个10针的贴片JTAG口,我找的仿真器xds100都是14针和20针的,你知道哪种仿真器是10针的吗?
另外,JLINk可以用CCS吗?我在CCS里创建工程,选择芯片为Tiva C系列,没看到有jlink呢
CCS确实是不支持JLINK的,我也没找到这个下载器选项。你要用Jlink的话,可以选择MDK编译器。