Hi sir,
由于项目所需,我需要对flash中app部分的所有数据进行读取然后校验,目前我通过指针的方式读取flash数据,凡是发现读取的数据大部分是错误的,而且读取大约0x2000个字节后就会卡住,请问有什么方法快速大量的读取flash吗?
uint32_t cnt=0;
uint8_t buf[4]={0};
uint16_t index;
uint32_t* data=NULL;
uint32_t flash_data=0;
while(cnt<g_cnt) {
data=(uint32_t *)(APPLICATION_START_ADDR+4*cnt);
flash_data=*data;
buf[0]=flash_data&0xff;
buf[1]=(flash_data>>8)&0xff;
buf[2]=(flash_data>>16)&0xff;
buf[3]=(flash_data>>24)&0xff;
DUMP_BUFFER(buf, 4);
TRACE("have read %08x data",cnt);
}
下面是log打印截图以及正确的flash数据,从截图对比flash数据发现很多数据都是错误的