This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TM4C129 LWIP移植的问题



我在keil 环境下 使用 官方提供的  无系统LWIP 例程, 现在的问题是无法获取IP,也运行了dhcp_start(&g_sNetIF);    而且g_bLinkActive  一会是0 一会是1;当g_bLinkActive为1时,g_sNetIF.ip_addr.addr的值为0 。 我是使用的是DHCP获取IP:lwIPInit(g_ui32SysClock, pui8MACArray, 0, 0, 0, IPADDR_USE_DHCP)。官网例程做的是http, 但是我把它屏蔽掉了,我只运行了lwIPInit()函数。我使用的kit版本是 TivaWare_C_Series-2.1.0.12573。    现在一头雾水 希望大家指点。