This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

分享下使用小米手环的感受



先来说说小米手环的功能,监测运动量、睡眠质量,智能闹钟震动唤醒,防水等级IP67,洗澡时无须摘下。既然是搞电子的,对一些参数比较在意,下面是一些基本参数,输入电流:5mA。输入电压:DC 5.0V.。电池容量:41mah。官方说的话。超长待机30天,是普通手环的5倍,业界最低功耗蓝牙芯片,个人使用下来的感觉的话,待机13天,开了智能闹钟和来电提醒,绑定的小米手机,目前还有59%的电量,续航不错。

下面来说说,我的个人使用感受和看法吧。其实买这个开始是为了测试睡眠质量,因为医生说我睡眠不好导致的腿部神经痛。这个测睡眠也还好,当显示深度睡眠多的时候,睡的确实舒服,少的时候,那天确实头疼一天。还有买了这个手环后就开始晨跑了,这个的好处就是跑完了回来能知道跑了多少公里,目前最多一早上跑6.2公里。但是这个也不是完美的,有两个小问题,觉的改善下会更好,第一就是这个只有三个显示灯显示,不能显示时间等其他东西,如果能跟手表一样显示时间是最好不过了,如果能实时看到跑的公里数就最好了,这个要每次跑完步回来跟手机对接一下才能知道跑了多少,第二个小问题就是,目前好像只能在电脑上充电,这个很不爽啊,我电脑的USB接口坏了两个了,麻烦啊,用充电宝也充不了的。其他的还行吧,带着没有多少感觉,不影响做事。发货速度很快,还有手机来电提醒,这个还不错,在外面就不怕听不到电话响了,前提是手机跟这个手环不能离的远。

  • 我发现一个现象我也有时候睡不好,特别平躺着,发现斜躺着不错,特别是斜坡一样的躺着,比如被子握把握把放角落,歪上去睡,挺踏实。还有把脚翘高地方。

    这个手环只能监测你的状态,不能改变你的状态,就是地震仪一样,只能在地震发生后告诉你地震了,不能改变地震一样。