This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

我拥有的可穿戴产品:小米手环



  本人身高170mm,体重只有102斤,严重的瘦。周围的亲人、朋友不断的提醒,我也开始从不以为然到开始慢慢关注健康问题。看到79元的小米手环,觉得不贵,能检测一些健康数据,便购买了一个使用。
  小米手环智能手环基本功能还挺多的,除了计步、睡眠监测外,还提供了接听提醒、震动唤醒等功能。通过适配小米手机,该手环还提供独具特色的“手环解锁”功能。但是没有显示功能确实也是 一个遗憾,不过考虑到成本,那也是没办法的事。
  在主体的内部,内置了美国ADI公司生产的加速度传感器、Dialog生产的DA14580超低功耗处理器,还有一块41mAh的电池。官方称一次充电续航时间可达30天,但是我个人使用时间大概是十几天。
  小米手环的计步和睡眠两种模式是自动检测的,如果放置一段时间容易造成误识别为睡眠,因此最好全天佩戴;手环解锁的灵敏度还比较高,相距一两米也是可以解锁手机的,我没有开启此功能, 因为涉及到一些个人信息安全问题。
  我本身是做电源的,所以对一些参数比较关注。使用时间还可以吧,十几天。在充电速度上,41mAh的电池用不了半个小时便可充满,但是充电时,要把主体与腕带分离,有点麻烦。佩戴方面,该手环的防水能力还挺高的,但是我没敢洗澡、游泳的时候也佩戴着,怕进水了。还挺经摔的,摔地上好多次,并且带在手上打篮球撞了很多次也没问题,还不错!
  后续还是比较倾向使用带显示屏的,功能多一些的穿戴设备。有时候带着个手环,还要看手机,有点麻烦。
  续航能力、功能齐全、界面友好、便携、高可靠性(比如防水等)、价格,都是以后购买可穿戴设备必须考虑的参数。