ek-tm4c123g launchpad作为USB设备连接到主机时,能用另一台电脑通过icdi虚拟串口(debug接口)向板子发送信息吗?怎么做
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
tiva launchpad插上电脑后,正常情况在PC端会至少看到2个设备。1个是ICDI在线调试工具,第二个是虚拟串口。
这个虚拟串口可以用来作为MCU UART 正常通讯或是作为BOOTLOAD使用。默认情况下,我记得通讯速率是115200,8个数据位1个停止位,无奇偶校验
你如果想用这个UART来进行在线升级,那么你可以使用LMFLASH PROGRAMMER, 到TI网站下载。
如果作为简单通讯,就按照我说的通讯配置,用任何的PC端软件,什么串口调试助手之类都可以。