Part Number: MSPM0G3507-Q1
TI工程师你好:
我在研发时,遇到一个问题,调用DL_SPI_transmitData8(SPI_Regs *spi, uint8_t data)函数实现数据传输,但是内核速率会因为SPI传输而下降
我想应用中断来实现数据传输,中断标志位DL_SPI_IIDX_TX,但是如何该如何应用我不是很清楚。需要传输的数据是变量。
Jackson
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: MSPM0G3507-Q1
TI工程师你好:
我在研发时,遇到一个问题,调用DL_SPI_transmitData8(SPI_Regs *spi, uint8_t data)函数实现数据传输,但是内核速率会因为SPI传输而下降
我想应用中断来实现数据传输,中断标志位DL_SPI_IIDX_TX,但是如何该如何应用我不是很清楚。需要传输的数据是变量。
Jackson
您好
你能否在你的系统上详细说明一下? 它是用于控制器还是外设 SPI 器件? 我们在 SDK 中有一些使用基于中断的 SPI 传输的示例代码、您可以在此处找到这些代码:https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__APM8etN1jBbczprB15sjEw__MSPM0-SDK__a3PaaoK__LATEST。 这是针对控制器器件的、但我们也有外设代码。