This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADC采样控制PWM输出的问题



我现在需要的功能是:在某一时间后,采样电压,然后超过目标值就驱动电机调压,到了目标值就停止,如果小于目标值就反向调压。
我用的TI的TIVA系列单片机,ADC采样和PWM输出我都可以实现,但是联动起来就有些问题。
TI的函数里都是unsigned int32 定义的变量,我用采样值减去目标值得到一个差值,利用差值的正负、大小,判断是否需要调压,因为有三相,所以for循环三次
遇到了几个问题
1.无法反转和停止,差值恒大于128,我想应该是无符号数不会小于0的错误,但是我如果count定义成有符号的,TI的函数里ADC0_Value是个无符号数,貌似没法相减得到有符号数。可以吗?
2.恒为高电平的PWM总是参杂着很短时间的低电平,我想是不是采样值在临界值左右时刻变化,导致的pwm时开时关。但是我调节电压,低电平一直存在。鉴于第一个问题,无法实现电压变化控制PWM的通断,低电平一直存在倒也不能说明什么。
3.不知道要实现这个功能,该用什么方式避免采样波动引起的边界问题?
for(a=0;a<3;a++)
        {
                count=ADC0_Value[a]-goal[b];
                PWM_CTRL(count,a);
        }//把三相电压ADC0、ADC1、ADC2和目标值的差值计算出来
        a=0;


void PWM_CTRL(uint32_t count,uint8_t a)//控制三相电机的启动、停止、正反转
{
        if(a==0)
        {
                if(count>=128)
                {S0=4800;S1=0;PWMOutputState(PWM0_BASE, (PWM_OUT_0_BIT |PWM_OUT_1_BIT), true);}//正转
                else if(0<count<128)
                {PWMOutputState(PWM0_BASE, (PWM_OUT_0_BIT |PWM_OUT_1_BIT), false);}//不转
                else
                {S0=0;S1=4800;PWMOutputState(PWM0_BASE, (PWM_OUT_0_BIT |PWM_OUT_1_BIT), true);}//反转
        }
        if(a==1)
        {
                if(count>=128)
                {S2=4800;S3=0;PWMOutputState(PWM0_BASE, (PWM_OUT_2_BIT |PWM_OUT_3_BIT), true);}//正转
                else if(0<count<128)
                {PWMOutputState(PWM0_BASE, (PWM_OUT_2_BIT |PWM_OUT_3_BIT), false);}//不转
                else
                {S2=0;S3=4800;PWMOutputState(PWM0_BASE, (PWM_OUT_2_BIT |PWM_OUT_3_BIT), true);}//反转
        }
        if(a==2)
        {
                if(count>=128)
                {S4=4800;S5=0;PWMOutputState(PWM0_BASE, (PWM_OUT_4_BIT |PWM_OUT_5_BIT), true);}//正转
                else if(0<count<128)
                {PWMOutputState(PWM0_BASE, (PWM_OUT_4_BIT |PWM_OUT_5_BIT), false);}//不转
                else
                {S4=0;S5=4800;PWMOutputState(PWM0_BASE, (PWM_OUT_4_BIT |PWM_OUT_5_BIT), true);}//反转
        }
}
  • 1.无法反转和停止,差值恒大于128,我想应该是无符号数不会小于0的错误,但是我如果count定义成有符号的,TI的函数里ADC0_Value是个无符号数,貌似没法相减得到有符号数。可以吗?

    for(a=0;a<3;a++)
            {
                    count=ADC0_Value[a]-goal[b];
                    PWM_CTRL(count,a);
            }//把三相电压ADC0、ADC1、ADC2和目标值的差值计算出来
            a=0;

    ADC0_Value肯定是无符号数,ADC出来的值不可能为负的,但是和你算差值没关系啊。正常一般都会通过如果ADC>xxx则ADC-XXX,如果ADC<XXX则 xxx-ADC来计算差值。

    即使你觉得麻烦想通过有符号数来解决,也是可以的,把ADC-Value在算式中强制成有符号数也可以。

    2)你的撗为高电平是怎么实现的?是通过强制输出高吗?如果你的某些低脉冲是不正常的出现,是不是需要加滞回区间。同样解决你的边界波动问题。


  • 我觉得AD跳动是避免不了的,所以还是留个域量为好,比如前后10个点是允许的,电机不动作。还有,电机的启动,调速都需要个过程的,你设置的这么灵敏,肯定是不对的。