设计了一块TUSB3410的评估板,焊上元件后接上电脑设备管理器出现TUSB3410 Boot Device,但是显示未安装驱动程序。如下图
于是去TI官网上下载了TUSB3410的驱动,
并且安装了中间的那个TI WDF USBUART Single Driver。
解压之后,安装了它解压路径下的Setup.exe
安装完成后设备管理器中就多出了一个TUSB3410 Device
于是拿出G2 LaunchPad 来写程序试试评估板的好坏,插入LaunchPad之后电脑发出了几次安装驱动的声音,
我当时也没有注意,以为装的是G2 LaunchPad 的驱动,于是直接打开IAR FOR MSP430来写程序,写完之
后点下载提示初始化仿真器失败
于是去设备管理器里看了看,发现出现了两个TUSB3410 Device设备
拔掉那个TUSB3410也下载不了,于是赶紧把刚才装的TUSB3410的驱动卸载掉,然后再接上G2 LaunchPad ,
结果却发现G2 LaunchPad 被识别成TUSB3410 Boot Device,且没有驱动,现在这块G2 LaunchPad的仿真器
已经用不了了,所以我发帖想请教下论坛坛友,有没有遇到过这种情况,是怎么解决的?有没有办法把G2 LaunchPad
修复?