请问大家是否有比较成熟的MSP432系列单片机的在线升级代码样例,当前项目使用MSP432P4011和MSP432P4111 2款单片机需要实现在线升级功能,谢谢
请问大家是否有比较成熟的MSP432系列单片机的在线升级代码样例,当前项目使用MSP432P4011和MSP432P4111 2款单片机需要实现在线升级功能,谢谢
请您看一下
Valid values will vary from part to part, so it is important to check the…
请问TI工程师:
//下降沿中断
//设置P8.0-DL_HX 为输入并置下拉
MAP_GPIO_setAsInputPinWithPullDownResistor(GPIO_PORT_P8, GPIO_PIN0);
//设置下降沿中断
MAP_GPIO_interruptEdgeSelect(GPIO_PORT_P8, GPIO_PIN0,GPIO_LOW_TO_HIGH_TRANSITION);
//清除中断
MAP_GPIO_clearInterruptFlag(GPIO_PORT_P8…
请问TI工程师:
我现在调试的产品在MSP432P4011的低频模式下 我单独测试 低频模式,仍然功耗比较大 接近1mA
低频模式下。对下面这些信息进行了初始化
1)对IO口进行输入设置
2)关闭内置基准电源
3)初始化低频运行方式
MAP_CS_setReferenceOscillatorFrequency(CS_REFO_128KHZ);
MAP_CS_initClockSignal(CS_MCLK, CS_REFOCLK_SELECT, CS_CLOCK_DIVIDER_1)…
请问TI工程师:
有一个问题咨询一下,我使用的是MSP432P4011处理器
对于一些功能管脚,我在全速模式AM-48MHz下 是 使用的状态。
因为大部分时间是 低功耗LF-128K模式运行,这些功能管脚是不使用的 状态。
为了降低低功耗模式下的功耗,在低功耗运行状态时 这些管脚如何处理 是 变为普通模式 设置输出或者输入状态 还是保留全速模式 下的 功能态
请问TI工程师:
我使用MSP432P4011处理器
想要在CPU 看门狗复位后 查看复位前的变量
所以 是不是可以定义 .noinit 类型的变量
这样可以保持 软复位前的 状态。用于查错处理。