This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8412: DRV8412DDWR 芯片上机出现烧毁或保护无输出

Part Number: DRV8412

DRV8412DDWR 这款芯片我们使用了24年3月份和24年7月份的,在贴上PCB板子上时候,使用5-10分钟就会芯片发生表面温度 过高或者被击毁现象,这种不良大概有10%。

我们也排查过板子设计和其他器件,目前没发现问题。现在想请教这个问题发生的原因?
这个货在24年8月份DATESHEET有改版过,24年3月份封装材料有变过,这个是导致的原因吗 还是 有其他原因,帮技术分下解答下。

  • 您好,

    收到了您的案例,调查需要些时间,感您的耐心等待。

  • 您好,

    您说的DATESHEET的变更内容可以在“8 Revision History”部分查询得到,但是我并没有找到涉及您问题的重点参数的更改,例θJA,Overcurrent Threshold,

    如果您仅仅更换了芯片,外围电路并没有变更的情况下,10%的芯片会出现您标题的问题的话,您的问题可能需要做失效性分析,建议您请按照以下方式联系客户支持部门,会有客服为您提供帮助。
    • 打开链接ticsc.service-now.com/csm
    • 点击“申请新的支持”下面的“提交申请”按钮
    • 在新打开的窗口中点击“质量,可靠性和环境信息”下面的“创建案例”按钮
    • 在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交。
    关于质量问题,请您查阅客户退货流程:www.ti.com.cn/.../customer-returns.html