请教,我现在正在用DRV8873SPWPRQ驱动TEC,原理图如下,PWM模式下50KHZ持续电流只能到1A,20KHZ下持续电流到1.5A。工作5s左右DRV8873主动关闭,nfault拉低。有很好的散热,应该不是过热,但是过流的话,与手册标称的10A相差太大了。是什么原因导致的呢?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请教,我现在正在用DRV8873SPWPRQ驱动TEC,原理图如下,PWM模式下50KHZ持续电流只能到1A,20KHZ下持续电流到1.5A。工作5s左右DRV8873主动关闭,nfault拉低。有很好的散热,应该不是过热,但是过流的话,与手册标称的10A相差太大了。是什么原因导致的呢?

您好,
最好确保电路板布局良好、电源和输出有较厚的走线,并在电路板上使用足够盎司的铜。
您使用了多少大容量电容?
从原理图上看,VCC_TEC 上没有看到任何大容量电容。可能是 VM 总线在负载下电压下降,限制了输出电流。如果可能的话,尝试探测 VM 以验证切换时电源电压是否稳定。