hello Team
在如标题描述的问题下,我看到DS有给出Ileak 为300uA,但是测试条件是在VM=60V下给出,且没有分是单路还是双路的模式下,所以希望你这边能给出这个地方更详细的说明
BR
David
您好
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待
我需要在实验台上进行检查,但我怀疑这个规格仅适用于单个OUTx引脚且处于双模式下。我计划明天完成实验台测试。
hello Daniel
你那边有验证的结果了吗?
似乎我漏发了关于基准测试结果的更新。由于我认为自己进行基准测试的方式有误,这些结果并不具有决定性。鉴于基准测试未得出有效结果,我联系了团队并确认了设计规格:300微安的规格适用于双模式下的每个输出。在单模式(两个输出合并为一个)的情况下,每个输出的泄漏电流(ILeak)将为600微安,因为两个输出被合并为一个。