This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8316C: drv8316驱动方波无刷电机,换相出错。

Part Number: DRV8316C
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316

image.png

上图是8316的设计图,架构是MCU+DRV8316,电机是BLDC,传感器是hall,方波控制,根据hall信号进行两两换相。问题是电机运行过程中,容易出现堵转的现象,仔细检查发现新的hall信号到来后,8316没有切换到新的换相,还是保留上一次的换相,实测MCU输出的PWM信号是正常的,换相时MCU将相应的PWM进行调制,其他PWM切换到IO模式,保持常闭或常开。请问是什么原因?

  • 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 这是三相电机线的电压波形,1,2,3通道分别对应U,V,W相线,目前换相顺序是V->W,U相上下管全部关闭,V相上管PWM调试,下管关闭,W相上官关闭,下管打开。发现U相(图中黄色)上有电压信号,请问为什么。

  • 您能为每个相位提供输入和输出信号吗?如果电机在霍尔转换后有时似乎保持了之前的换向,这可能是由于MCU定时或信号更新行为,而不是驱动器本身。
    如果在PWM和GPIO之间切换引脚时出现短暂的无效或Hi-Z状态,或者没有同时完全应用换向更新,则可能会出现这种情况。即使是很短的间隙也可能会降低扭矩并导致失速。