TMS320F280023C: AD口输入阻抗范围

Part Number: TMS320F280023C

型号为TMS320F280023CPM的芯片,是64pin管脚的,我们现在遇到一个问题,就是使用电阻进行分压得到的电压信号直接送入第23脚(A4/C14/CMP2_HP3....),如果使用电阻分压得到的理论电压值在0.8V以下,第23脚采样电压会偏高;理论电压值在2.2V以上,第23脚采样电压会偏低;只有理论电压值在0.8V~2.2V之间,第23脚采样电压才跟理论电压值保持一致,请问这是什么原因造成的?或者说第23脚(A4/C14/CMP2_HP3....)的输入阻抗范围是多少?