DRV8714-Q1: 关于 DRV8714-Q1 实现 CDC 电磁阀三种控制模式的咨询(驱动/快续流/慢续流)

Part Number: DRV8714-Q1

TI 专家,您好:

我正在使用 2个DRV8714-Q1EVM 构成4个H桥,驱动汽车的4个 CDC 电磁阀。目前在实车应用中遇到了一个关于控制逻辑和寄存器配置的问题,请求协助。

1. 硬件背景

  • 控制端: 实车控制器可以提供 4 路 PWM 输出信号,具备 CAN 和 LIN 通讯,但没有 SPI 信号输出
  • 驱动端: 使用2个 DRV8714-Q1 驱动 4 个 CDC 电磁阀。

2. 技术需求

我期望在实车运行过程中,控制器实时发出PWM信号 ,实时改变电磁阀的电流在,并且能够在以下三种模式间的实时切换(参考自

  1. 导通 (Drive):增加电磁阀电流,调节阻尼力。
  2. 慢速续流 (Slow Decay):在 PWM 关断期间减小电流纹波,保持阻尼力平稳。
  3. 快速续流 (Fast Decay):在需要瞬时改变阻尼力时,迅速排空感应电流。

3. 待确认的问题 (Key Questions)

A:现我是否可以用一个CAN转SPI硬件,来使得控制器控制H桥的3种2工作模式,如果可以的话,有参考资料可以学习吗?
B:
或者根据我的需求和现有硬件,有没有其他方案可以解决这个问题?

 

期望回复,谢谢