Other Parts Discussed in Thread: DRV8350
你好 设计图纸如下
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您的设计图看起来与Hiram问题中的相同:https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1000569/drv8350-drv8350
请您尝试:
1. 在高栅极驱动电流的情况下,您可能会使稳压器过载,或者使耦合器回到稳压器中,从而泵浦电压并导致损坏。 耦合路径是SHx至GLx跨外部电容器CGD的路径,然后经过DRV835x的源极驱动器进入VGLS稳压器。
2. 如果VGLS电容器未非常紧密地连接到VGLS引脚,则额外的寄生电感会导致电容的有效值降低,并且纹波会损坏VGLS LDO。
3. 如果VGLS电容器GND与MOSFET的PGND和GND没有紧密相连,则可能会产生较长的走线,从而将电感引入VGLS环路。 导通或关断栅极驱动器时,这可能会导致过大的纹波,并可能造成损坏。
从2.2欧姆更改为75欧姆会降低栅极驱动电流。这与我上面的第一个要点有关:
在高栅极驱动电流的情况下,您可能会使稳压器过载,或者使耦合器回到稳压器中,从而泵浦电压并导致损坏。 耦合路径是SHx至GLx跨外部电容器CGD的路径,然后经过DRV835x的源极驱动器进入VGLS稳压器。
调整串联电阻和调整IDIRVE具有相同的效果。请确保您正在调整source 和 sink settings(有四个不同的寄存器)。例如, sink setting 可以从2000mA降低到100mA,而source setting可以从1000mA降低到50mA。
Original setting: 2.2 ohms, 1000mA/2000mA:
New setting: 75 ohms, 1000mA/2000mA:
New setting: 2.2 ohms, 100mA/100mA (did the customer adjust both the sink and source IDIRVE?):