This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您是否能提供板子的图片?可能是电源短路。
如果在较低电压下运行,器件是否仍会烧毁?尝试限制正在使用的电源上的电流,以使设备在测试时不会烧坏。 如果当前达到合规性,您会发现问题。
如果IC被烧毁,您是否有多余的IC可以焊接?
如果您有另一个 IC,建议您可以尝试:
您能尝试在较低的电压下工作吗,比如 12V?为 EVM 通电时,请将电流限制为 30mA,而不要旋转电机。 此时您应该能够读取 EEPROM 设置。
需要您提供下读取到的EEPROM 设置。