Part Number: DRV8301
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323R, DRV8353
请教大家一个问题 大家在使用DRV8301的时候 是怎么考虑设置其VDS过流保护阈值的呢
这个保护是不是比较敏感 如果设置为最低档位 是不是很容易触发8301的过流保护
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
设置VDS过流保护阈值时,重要的是要考虑到VDS跳变点的各个通道之间的公差最高可达20%。 可能会影响VDS监视精度的一些因素包括温度升高(RDSon电阻会增加),VDS迹线,耦合以及漏极和源极迹线的寄生电感中的噪声。 重要的是要注意,该方案被设计为故障安全的,而不是精确的电流调节器。
在考虑使用哪个VDS阈值时,重要的是要考虑FET要使用的RDSon。 过电流阈值是根据欧姆定律计算的:VDS过电流跳闸电流= VDS / RDSon。 可以通过OC_ADJ_SET寄存器中的位6-10在SPI上配置VDS阈值电压。 在选择FET时可能要考虑可用的VDS电压设置,以确保RDSon电阻将提供所需的过流保护。
有关最低VDS阈值0.06V:该阈值可能对前面提到的因素(温度变化,噪声,耦合等)更加敏感,因为触发它所需的电压很低。 例如:0.06V阈值的噪声裕度比2.4V阈值小得多。
DRV8301没有像新器件一样的专用VDRAIN引脚(请参阅DRV8323R)。这意味着在PVDD处检测到高端MOSFET的漏极电压。 如果PVDD引脚远离MOSFET漏极或路径中有一些阻抗,则电压尖峰可能会错误地触发VDS监视器。
感谢TI工程师的及时帮助 目前在看DRV8353的资料 考虑兼容48V系统的安全性 后面应该会做产品升级