This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位TI的工程师:我有一产品使用DRV8256PRGER驱动直流有刷电机,供电电压为24V,测试发现,在未驱动电机的情况下,DRV8256PRGER芯片发热比较严重,但功能正常,请问这是何解?以下是电机驱动部分的原理图,盼复,万分感谢!
原理图上没有看到任何问题。请检查来自VM pin的电流。请问每个引脚的电压是否正常?
输出两端的电压是多少? 如果您完全移除负载(电机),电流会减少吗?
抱歉,你是对的。是的,这是一个产生 5V 电压的内部 LDO。它不应连接到外部电源。 如果您使用 3.3V logic,您可以在该端上放置一个到 GND (C77) 的去耦电容器,并使用外部 3.3V 用于 nFAULT。如果不需要电流调节,VREF 仍然可以连接到 DVDD。