开始将转速调为7000转,当我突然将转速变为0后,就会烧芯片,不知道是什么原因导致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您是如何将速度设置为零?是在assert ENABLE 还是关闭任何反极性保护设备?请问是否方便分享您的原理图?
不建议将电容器与栅极驱动限流电阻并联。这可能会产生意想不到的影响。 确实看到有一个从 +24V_P 到 +24V 的反向阻断二极管。
您能在示波器上检查 VCP、VM 和 VDRAIN 减速时的电压吗?
你能发一张损坏 IC 的图片,以便我检查损坏的位置吗?
您能发一张损坏 IC 的图片吗?我可以用模具覆盖图像,并更准确地查看损坏发生的位置。
当电容器与驱动电阻并联时,它会导致一些电荷从 MOSFET 栅极耦合到 GHx 或 GLx 引脚。 这种电荷注入可能会提升电荷泵并可能造成损坏。
该损坏位置正好位于电荷泵和 VM/VDRAIN ESD 的顶部。
可能的故障模式有:
VM 看起来远高于>60V。 或者探头上的scaling 是错误的?
我想我们可以说VM超过abs max rating的情况不太可能。
VCP 怎么样 - 你能检查一下 VCP 电压是否高于预期吗?