This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BOOSTXL-DRV8323RH: DRV8323RH VDS_OCP设置问题

Part Number: BOOSTXL-DRV8323RH


目前我在使用DRV8323RH芯片,使用的是硬件1XPWM模式,发现一个奇怪的问题,我板子上的VDS_OCP电压,只能设置为0.06V和0.13V,

大于0.13V,nFault脚上就会报错拉低,麻烦问下这是什么原因导致的?

  • 请问您如何为以下内容设置 VDS_OCP 电压:

    1. 0.06V(您使用什么硬件来选择此设置?应该使用从 VDS 引脚到 GND 的 0 欧姆电阻)

    2. 0.13V(您使用什么硬件来选择此设置?应该使用从 VDS 引脚到 GND 的 18k ohm 电阻)

    3. 当您将 VDS 电压设置为产生故障的电压时,使用的是什么硬件? (例如从 VDS 引脚到 DVDD 引脚的 75kohm 电阻)

    我想确保您没有选择硬件值不正确的 VDS 电压设置。

    最后,您使用的 MOSFET 的价值是多少? 期望的峰值电流是多少?

  • Hi,Annie:

    上面的问题,我在论坛中找到类似的现象,今天按照他们的办法,将SPB、SNB、SPC、SNC,这几个脚我没用,现在是悬空处理,需要接至地,目前上面的问题已经解决了,非常感谢!

    下面是相关的帖子地址:

    e2e.ti.com/.../3599137

  • 很高兴您的问题得到了解决,也谢谢您的分享!