This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BOOSTXL-DRV8323RH: DRV8323保护设置

Part Number: BOOSTXL-DRV8323RH


HI:

    我想知道DRV8323RH芯片的VDS保护和VSENSE保护的区别,两者都是通过采集电压得到电流的,这两个功能是否重复了,或者有别的用途?

  • 在 VDS 过流保护中,器件主动将每个 MOSFET 两端的电压(RDSon * 电机电流)与预设阈值电压 (VDS_OCP) 进行比较,如果 FET 两端的相应电压降超过该阈值电压达一定量的去毛刺,则触发 OCP_MODE 时间(tOCP_DEG)。 由于这是硬件变体,默认情况下 tOCP_DEG 值为 4 us,VDS_OCP 值可通过硬件电阻通过 VDS 引脚进行配置。

    Vsense 过流保护使用不同的阈值 (VSEN_OCP) 和相同的去毛刺时间来监控带有 SPx/SNx 引脚的外部电流检测电阻器 (Rsense) 上的压降,以触发 OCP_MODE。

    因此,这两种保护功能的功能相同,但具有不同的阈值和不同的测量位置。 Vsense 是在 SPx 和 SNx 引脚上测量的(Rsense * 电机电流)。 下图可能有助于区分每个测量在半桥上的位置: