This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8711EVM: demo板上电后D2不亮,软件无法控制。

Part Number: DRV8711EVM

USB接上后D3灯闪烁,通电24V后D2灯不亮,唤醒也不起作用,软件无法控制。

  • 如果固件已加载到板上,则 D3 将闪烁,在板运送给您之前应该是这种情况。 D2 是 nFAULT 指示灯 LED,如果驱动器触发故障,它将亮起。 因此 LED 正在按预期工作。

    您是否在 GUI 窗口的右下角看到一条绿色的“硬件已连接”消息? 如果没有,则表示该板尚未与 GUI 连接。 确保按照用户指南中有关 GUI 安装过程的说明进行操作。 有一些依赖项需要与 GUI 应用程序一起安装。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。