DRV110PWR驱动场效应管,输出Ihold为什么很小,达不到预想计算值,如图: 


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我看到您使用的是 8 针封装,建议使用 14 针封装,因为您可以通过 I_HOLD 获得更多控制。由于 HOLD 引脚在 8 引脚变体中未绑定,因此 HOLD 参考使用 50mV 的内部 V_REF 设置。
此外,您的 R_SENSE 值非常小,我担心您会在应用中遇到寄生电阻,从而增加预期的 R_SENSE。 这可能是您的 I_HOLD 读数小于您计算的 227mA 的原因。
你能分享 V_SENSE 上的电压读数吗? 如果该值小于 30mV,您将无法可靠运行。 一种建议是在 V_SENSE 上包含一个小电容器以稳定读数。
还有个建议:
尝试在 SENSE 引脚上添加 RC 滤波器,就像在 EVM 设计中使用的那样,您可能需要增加 100pF 的电容值才能在设计中工作。
https://www.ti.com/lit/ug/slvu686b/slvu686b.pdf
请问您能否提供有关尝试过的电容器值的更多信息?我看到在前面提到的情况下,您在实现正确功能之前将值增加到 220pF。
如果这仍然不起作用,建议进一步降低 R_SENSE 值,直到实现所需的功能(最小 0.057ohm)。
正在进行设置,以便为您评估 8 针配置,预计可以在明天给您更新。
关于电容值,请查看数据表的第 16 页:
请注意,这些 RC 值是基于默认应用的典型值,根据需要进行调整可能会有所帮助。 您能否提供 EN、I_SOLENOID 和 V_IN 的截图?
我们将在下周三左右搭建好8 针配置的测试环境。请问您能否提供 EN、I_SOLENOID 和 V_IN 的截图?以便我们更好地解决这个问题。
我们有一个准备好复制这个设置的设置。如果您能提供有关 EN 引脚和 VCC 电压值正在执行的操作,那将是最有帮助的。Coil+ 是否与 V_IN 共享相同的源?
另外,这个实际的电流测量是通过SPICE 模拟收集的还是硬件设置的反映?