This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
MCT8316Z 是集成了传感梯形控制的器件,而 DRV8316 没有集成任何电机控制(只有一个功率级)。
我们在 Advanced Product Launch 中发布的 MCT8316Z 只是硬件(PMCT8316Z0TRGFR)。 数据表中描述了该 IC 的 SPI 版本,但尚未发布。
我们没有发布 MCT8316Z SPI 部件 - PMCT8316Z0TRGFR 没有 SPI 接口。
我们将发布具有 SPI 接口的 MCT8316Z 系列中可订购的不同器件。
MCT8316Z0T 器件可以通过在这些引脚上放置一个电阻器来使用硬件引脚进行配置。 PMCT8316Z0T没有任何 SPI 配置。