Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, UNIFLASH, C2000WARE
DRV8316REVM和F280049C硬件连接后无法连接上电脑,如图,在开发板提供的网页版gui中按照手册中的步骤无法连接上电脑,报错如下,电脑设备管理器显示驱动错误,求解决方法
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DRV8316REVM和F280049C硬件连接后无法连接上电脑,如图,在开发板提供的网页版gui中按照手册中的步骤无法连接上电脑,报错如下,电脑设备管理器显示驱动错误,求解决方法
先将DRV8316REVM移除之后测试一下单独的LAUNCHXL-F280049C能否连接成功?
如果CCS无法连接,可以尝试一下下载安装uniflash之后通过uniflash连接板子
另外,你的LAUNCHXL-F280049C之前有成功连接并运行过吗?
用DRV8316REVM连接了网页版GUI
有没有单独用LAUNCHXL-F280049C测试过连接?
你可以先用LAUNCHXL-F280049C连接CCS,然后烧写一个例程测试一下:C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f28004x\examples
最后一步,如果 DRV8316REVM 与 LaunchPad 断开连接,GUI 是否会将程序下载到 MCU 中? 如果是,则是 DRV8316REVM 问题,如果不是,则是 MCU 问题。
如果 LP 未连接到计算机,则不确定问题,因为它在设备管理器上显示“Tiva 设备固件更新”。
要确认 LAUNCHXL-F280049C 与 CCS 的连接是否正常,请按照以下用户指南常见问题解答(第 A.1 节)中 #3 中的说明进行操作: