This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BOOSTXL-DRV8323RS: instalSPIN-motion 範例

Part Number: BOOSTXL-DRV8323RS
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, , DRV8323

想请教下,目前有Launchxl-F28069M和BOOSTXL-DRV8323RS,想利用速度控制BLDC。

由于电机有正交编码器,想把控制作为控制的说明,但在instalSPIN-FOC示例中没有相关示例,因此不知道怎么下手

而instalSPIN-motion大部分使用修改了汽车编码器的例子,但支持的驱动器型号没有BOOSTXL-DRV8323RS,也要无从修改,因为支持控制板与驱动器接触脚位设置也不同

显然是为了让编码器作为想实现的目的,并用速度控制来引发引发的兴趣。

1. 想请问下是否有instalSPIN-motion示例?

2.是否有其他使用QEP加入到instalSPIN-FOC的方式?

3. instalSPIN-motion与instalSPIN-FOC中电机参数设置不同,是不是无法直接将Drv8323移植到instalSPIN-motion?

  • 你好,目前来说没有基于这两款套件的instaSPIN例程。不过这里有个帖子介绍了Launchxl-F28069M和BOOSTXL-DRV8323RS移植的相关说明,你可以看一下:https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/945087/boostxl-drv8323rh-can-t-spin-bldc-motor-with-instaspin-launchxl-f28069m-and-boostxl-drv8323rh?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Drv8323%2520instaSPIN#

    eQEP的话目前都是基于instaSPIN-MOTION的,比如 lab12a, lab12

  • 感謝回復,目前有測試成功,但容易過熱無法控制

    目前操作流程:

    1. 我有電機參數,但我使用參數在電機上的時候,使用GUI為止都成功,但勾選Enable System的時候,過1秒左右就會勾選跳出,導致我無法使用GUI

    2. 我將電機參數(電阻、電感)設定為Null,馬達可以轉動1s或過熱停止運轉

    想請教其他幾個問題

    1. 由操作流程可以知道我電機參數設定有問題,但問題電機參數是根據原廠參數提供的,但因為使用GUI的時候有問題所以設定為Null,所以我要如何設定我的電機參數,才能使我的勾選Enable System可以正常運作?

    2. 在電機參數設定為Null來控制的時候,調整Iqd的PI值可以轉動,想問下控制器參數只有Iqd的PI值可以調整嗎?還是有其他參數需要調整

  • 你好,抱歉确实没有这两款套件结合的使用经验,我建议你直接将问题发布到英文E2E论坛,英文版E2E上有电机控制方面的专家可以为您解答这方面的相关问题。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum