This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV2700: 闭环控制 问题 , closed loop control system issue

Part Number: DRV2700


我需要增加 Hall sensor 或 TMR sensor 位置感测器,反馈位置讯号到 DRV2700 , 然后控制压电马达移动位置,该如何做?

If I need closed loop system ,how can I do? I will add position sensor (Hall or TMR sensor), feedback to DRV2700 .

  • 您好,为了更好地解决您的问题,您是否可以更具体一些阐述您的问题。基于您之前的提问做出以下回答:DRV2700 的作用类似于高电压升压放大器,您是否只是施加直流电流来移动电机?

  • Hi Cherry

    不是,我是个摄像头压电马达系统, 驱动镜头,但我需要知道镜头移动的位置,所以在系统裏加位置感测器(Hall sensor), 所以 位置感测器反馈给你的 驱动 IC,直到镜头到达正确的位置。 能否给我建议架构方法,或是贵司是否愿意开发这样的 IC 

    Thank you 

    Joshua

  • 很抱歉我们没有针对该问题的架构方法, DRV2700 就像一个放大器一样工作,除此之外我们无法构建反馈系统。我们会就该器件的设计提供反馈。希望以上答案对您有所帮助。