Other Parts Discussed in Thread: CSD18540Q5B
发烫,电机开始转动,温度到70°,很快
电路就是 28027+8305
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
1. 电机持续旋转,正常
2. 您的工作电压32V
3. 您使用的 IDRIVE 设置是:50mA 60mA / 20mA,20mA 都试过,温度没有变化
4. 您能否提供或共享您在此应用中使用的电机:电路是网站上的典型电路 ,电机:转速5万转 功率 30W (相间电阻:1.4欧,电感:133UH
您好非常抱歉,我们目前暂时只有论坛支持的方式。您的问题我们正在查看中,预计明天能给您回复,谢谢!
这种状况似乎是此器件的典型情况。 原因可能取决于各种因素:如系统电压、 PCB 尺寸、接地面积等。需要注意的是该器件针对 12V 进行了优化,因此 32V 运行意味着几乎三倍的功率,而这也意味着更多的热量。
请您检查以下事项:
1. 确保 PowerPAD 在您的系统上正确接地,并且具有良好的灌装尺寸。
2. 更大的 PCB 往往会有所帮助。但如果它是一个小型系统那么请查看散热器。
您也可以参考以下帖子:
希望以上解答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。