Other Parts Discussed in Thread: DRV8412
1.接VM接12v时芯片不怎么发热,接负载电机也正常。DVDD内部的电压5V正常;
2.当VM接到24V时电机驱动芯片发热严重很烫,电机内部的DVDD的电压4V,感觉是内部的LDO消耗了大量功率导致芯片发热异常。
3.问题是我需要用到24V的输出给到电机,请问要怎么改善
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
24V+5V=29V压降,24V的压降对于内部LDO芯片有点大,消耗的功率多,发热异常。 芯片手册写着VM4.5V-38V都可以正常工作。我设计要输出24V给电机的,请问设计该怎么改善让内部的LDO温度降下来
正常VM接12V的时候DVDD现在输出变成4V,那个接VM接24V得我芯片已经坏了,VM接12v,VCP没有升压,DVDD也变成2.2V了,内部的LDO芯片烧了感觉
您好我们已经收到您的问题并反馈给工程师,如有答复将尽快回复您。谢谢。
补充一下这里描述有错误,有两块芯片
1.一块芯片VM接24V电压发热严重,VCP的电压=VM电压(这里的电荷汞没有升压作用了,是否芯片内部的电路损坏),DVDD输出3V(芯片手册给的典型是5V才正常);需要说明一下的是:这块板子VCP到VM引脚的电容耐压值选错了选成16V,然后VM电压接了24V,经过更换后,接24V出现了上述描述的情况,需要分析下硬件电路那部分参数配置错了,导致电机驱动芯片发热损坏?
2.另外一块,目前把DVDD的电容耐压提高到了16V和VCP到VM的电容耐压提高到了50V,通电使能,各点电压正常(除了CPH=VM,芯片手册给的CPH=VM+5.7V,这里是否有问题?)
您好请问您是否可以整理一下您的问题?这样方便我们提供给工程师,并给您准确的答复。谢谢!
1.一块板子,芯片VM接24V电压发热严重,VCP的电压=VM电压(这里的电荷汞没有升压作用了,是否芯片内部的电路损坏),DVDD输出3V(芯片手册给的典型是5V才正常);需要说明一下的是:这块板子VCP到VM引脚的电容耐压值选错了选成16V,然后VM电压接了24V,经过更换后,接24V出现了上述描述的情况,需要分析下硬件电路那部分参数配置错了,导致电机驱动芯片发热损坏?
2.另外一块板子,目前把DVDD的电容耐压提高到了16V和VCP到VM的电容耐压提高到了50V,通电使能,各点电压正常(除了CPH=VM,芯片手册给的CPH=VM+5.7V,这里是否有问题?)
3.我需要驱动24V的电机,所以母线电压要24V,但是这样会导致芯片发热严重,此发热我怀疑是芯片内部的5V LDO压接过大消耗的功率,问题是我需要用到24V的输出给到电机,请问要我上诉的电路应该怎么改善?
为了更好地解决您的问题,您能否提供以下信息:
nSLEEP 是如何连接的? 它是否连接到 MCU 进行控制? 请注意:nSLEEP不能保持浮动。
电荷泵似乎不会正常上升。 在这种情况时, VDD 是什么?
我们认为5V 稳压器不是过热问题。
芯片可能受到某种程度的损坏,是在尝试驱动电机之前损坏还是在驱动电机一段时间后损坏? 以及nFAULT 的状态是什么?
之前VCP和VM之间的电容耐压弄成了16V, 然后接的电源是48V,然后那块芯片的DVDD变成2.4V了
好的感谢您提供的信息,已反馈给工程师,如有答复将尽快给您回复。
您好,该器件的最大绝对电源为 40V。 在 48V 电压下,它们会损坏器件。
该器件不适用于 48V 。 TI所拥有的 48V 集成器件只有 DRV8412。
希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。