Other Parts Discussed in Thread: DRV8434
工程师您好,抱歉打扰。
我的步进电机规格:两相,1.8度,额定电压4.9V,额定电流0.7A,相电阻7ohm,相电感5mh。
目前我准备使用32微步来进行控制,有如下几个问题:
1.使用微步控制的前提,是不是必须让8834工作在indexer模式下?其他模式能否实现微步功能?
2.规格书8.4.2定义了微步的选择,我目前让单片机IO管脚直连M0与M1,那么对于M0的高阻态,单片机应该如何处理?
3.规格书8.3.1的全量程电流I-TRIP的计算公式,这个I-TRIP的数值是不是表征的是输出电流?是不是需要用户自己去配置?比如我可以把输出电流配置成1A,也可以配置成最大的1.5A?
4.接上条,如果我把I-TRIP配置为1.5A,那么驱动我的步进电机时,流过绕阻的电流也是1.5A么?
5.接第3点,8834有过流保护,规格书说阈值是2A,那么设置I-TRIP的意义又是什么?
6.接第3条,公式中的xVREF,应该是一个模拟量,按说应该可以用一个模拟输入来动态调节I-TRIP,那么既然如此,在9.2.3参考设计中,xVREF与VREFO直连(固定值为2V),如果采样电阻参数确定后,那I-TRIP是不是就无法改变了?
7.接上条,如果我想要I-TRIP可变,您建议是使用单片机的DAC去直驱xVREF?还是使用4051模拟开关去选择不同的采样电阻?如果是前者,那么是否能一路DAC输出复用到AVREF与BVREF两路输入上?
8.8834的衰减模式有三种,快、慢、混合,这三种衰减模式在步进电机工作时,都有哪些优缺点?
9.接上条,规格书8.3.2表1中,0%和100%哪个对应慢衰减?另参考设计中推荐的51kohm,是50%的衰减模式,这个是不是就对应混合衰减模式?
10.步进电机启动时,电流会很大,规格书10.1中建议增大VM的去耦电容的容值。但容值一旦过大,系统上电时就会有过冲电流,就可能会拉低VM母线电压。请问一般这个电容容值的选择,是否有一些经验值?
【新增问题】
11.STEP引脚存在的意义是什么?变换细分数后,STEP的频率需要对应调整,那么不同细分数对应的STEP频率又该怎么计算呢?
问题有点多,还望赐教,多谢~