大家好。关于DRV11873芯片的使用有几个问题: (1) PWM未设置时,电机在空载时会快速反转然后停止。 当有负载时,电机会尝试反转几次并停止,然后再正转。 我们使用的电机参数如下: 转矩常数为 0.007[Nm/A]+/-10% 终端电阻为 0.55[Ω]+/-15% 电感为 1.0[mH]MAX。 请问是不是参数不匹配导致的。 如果有好的解决办法请指教。非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您提供的信息,我们建议您先进行以下尝试:
1. 对于低速电机,FS 引脚被拉低;而对于高速电机,FS 引脚被拉高。 由于拉高目前不起作用,您能否尝试拉低?
2. 由于旋转方向不一致,您能否检查 FR 引脚上的电压是否稳定?
3. 将电机连接到器件后,您能否测量所有三个相位的电阻,以确保电阻为 0.55Ω +/- 15%。
4. 请问您为什么将相位输出引脚连接到电阻器引脚 R11 、 R12 和 R13 ?
5. 您能否通过调整 CS 引脚上的电阻来降低电流限制阈值? 使用以下公式可以将限值设置为更接近电机的最大额定电流:
Ilimit(A) = 6600 / RCS (Ω); Equation valid range: 500 mA < Ilimit < 2000 mA