This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8876: 过流阈值设定

Part Number: DRV8876


关于过流阈设定相关参数中有VADC和VREF两个参数,请问VADC是采样值吗,还是也可以设定,看规格书有一个VADC设定在2.5V的例子如何理解

  • 您好我们已收到您的问题并升级处理,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 您好,需要考虑两个完全不同的因素:

    1) 对于 VREF来说,有关如何使用 VREF (DRV8876 的外部输入) 将电流调节到设定点,请您参阅第 7.3.3.2 节。

    2) 对于 VADC来说,请您参阅第 8.2.1.2.1 节以了解相关说明。 这是 MCU 中用于监控 DRV8876 上 iPropI 引脚电流的外部 ADC 的基准。 在外部 MCU 中设置该电压,并设置 ADC 的最大动态范围。 在数据表的这一部分中可以使用一个计算示例。

    希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。