DRV2624YFFR马达驱动在F0校准后,手表硬重启会有部分手表会有震动现象。
从量的波形看,I2C没有通讯,芯片还没有完全起来,马达就自己震动了。
想问下震动可能的原因有哪些,谢谢


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DRV2624YFFR马达驱动在F0校准后,手表硬重启会有部分手表会有震动现象。
从量的波形看,I2C没有通讯,芯片还没有完全起来,马达就自己震动了。
想问下震动可能的原因有哪些,谢谢


好的收到。此外您能否提供以下信息:
1. PCB 上是同时有两个芯片吗? 还是只在单个 PCB 上有一个,这样避免干扰?
2. TRIG 和 RST pin 被上拉的状态是什么?
单个pcb上只要一个,这个pin to pin的,pcb封装是叠在一起的。
TRIG 和 RST pin 被上拉的状态,应该是上电的时候主芯片还没有完全起来,从I2c上灌的电。
您好,按照您提供的信息,如果这些线路被拉高,那在启动期间会产生 Hi-Z 状态,然后随机触发振动,而且在不启动的情况下,没办法禁用触发功能,就算在您复位后,还是会出现同样的问题。 您需要移除上拉电阻。
这是因为 DRV 引脚具有下拉,而下拉在启动时会产生冲突的 Hi-Z 状态。
希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。
请问您用什么驱动的引脚?直接用的MCU吗?如果是的话,MCU的引脚有没有上拉或下拉?