This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8874-Q1: 电流过流保护问题

Part Number: DRV8874-Q1


TI的马达驱动IC DRV8874-Q1输出过流保护,IPROPI脚配置电阻设置最大流过电流,当输出电流达到 Itrip时,经过多少时间后Iout才会下降?想知道这个反应时间
过流保护只有这一种保护?无下一级保护了吗,如果这一级失效后还有过流保护么
马达100%duty启动瞬间有一个16A的Inrush current,持续时间0.3S,对DRV8874-Q1有无影响?会造成损害么?会不会造成马达无法启动?保护机制是怎样的原理
  • 您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 当输出电流达到 Itrip时,经过多少时间后Iout才会下降?

    无论是Fixed Off Time电流斩波还是逐周期电流斩波,都是取决于所使用的电流调节衰减模式。

    如果是固定的关闭时间,电流会被禁用,因为 Toff 为 25us;但如果是逐周期,会保持关闭状态直到下一个 PWM 周期从输入进入(请注意由于由于该原因,逐周期调节不支持 100% 占空比,因为它需要上升沿才能正常工作)。

    因为电流斩波模式, IMODE 引脚可以设置计时,更多详细信息可参阅数据表 7.3.3 部分:

    过流保护只有这一种保护?无下一级保护了吗,如果这一级失效后还有过流保护么

    一共有两级过流保护,第一级是数据表7.3-3 节中描述的电流调节;第二级是不可配置的过流保护:每个 MOSFET 上的模拟电流限制电路可限制器件的峰值电流,即使在硬短路事件中也可以。如果输出电流超过过流阈值 IOCP ,而且持续时间超过 tOCP ,那 H 桥中的所有 MOSFET 会被禁用,然后nFAULT 引脚驱动变为低电平。这一点同样也取决于上表所示的 IMODE 引脚设置。

    在自动重试模式下,MOSFET 会被禁用,以及 nFAULT 引脚在 tRETRY 持续时间内会变为低电平。在 tRETRY 之后,MOSFET 会根据 EN/IN1 和 PH/IN2 引脚的状态重新启用。 如果过流条件仍然存在,那么周期重复;否则器件会恢复正常工作。

    在锁存关闭模式下, 直到通过 nSLEEP 引脚或移除 VM 电源复位器件之前,MOSFET 都会保持禁用状态, nFAULT 引脚也是低电平。

    在Half Bridge Control模式下,OCP行为会有些变动。如果检测到过流事件,只有相应的半桥会被禁用,nFAULT 引脚为低电平。另一个半桥会正常工作。这样的话器件能在驱动独立负载时管理独立的故障。 如果在两个半桥中都检测到过流事件,两个半桥都会被禁用,nFAULT 引脚为低电平。

    在自动重试模式下,两个半桥会共用相同的过流重试计时器。 如果在一个半桥先发生过流事件,然后在次级半桥中发生过流事件、但是是在 tRETRY 过期之前,第一个半桥的重试计时器会复位为 tRETRY ,并且两个半桥将在重试计时器过期后再次启用。

    马达100%duty启动瞬间有一个16A的Inrush current,持续时间0.3S,对DRV8874-Q1有无影响?会造成损害么?会不会造成马达无法启动?保护机制是怎样的原理

    最有可能出现以下情况:如果电流上升的速度快于电流斩波的生效速度,那么就会触发过流保护。请一定注意, Ichop 不等于 IOCP。电流上升的速度取决于输入电压和电机的电感,所以没办法确定最先触发什么。 工程师也不太清楚为什么重试模式过流保护无法处理这个问题。 不过您只要确保将 IMODE 引脚设置成有自动重试功能就行。

    希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。