This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8323: 芯片CAL引脚拉低电机不转

Part Number: DRV8323


DRV8323RH,12V/24V ,6PWM

Enable为高,电荷泵正常

输入PWM波形严格互补

enable和cal同时置为高,输出波形互补,电机正常运行

如果enable为高,cal为低,电机不能转动

电机转动过程中,cal为低,电机停止转动

请教该问题如实现:enable为高,cal为低时,电机能够启动和运行正常?

  • 您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛,温馨提示您由于圣诞节及新年假期,英文论坛的回复将稍晚。敬请谅解!

  • 您好,请您先试下当 CAL 仍然为低电平时,尝试启用该器件?

    在启动校准序列之前 (通过将 CAL 引脚切换为高电平) ,一般必须在器件完全通电 (以便内部稳压器和逻辑内核正常工作) 后再执行 CAL pin和校准例程。同时也为 MOSFET 功率级信号提供了稳定的时间,这样在校准时不会发生瞬态。

    例如:在 CAL 为低电平时使能器件,然后等待一段delay time (例如,仅调试 10ms 至半秒) ,再切换 CAL 为高电平运行校准序列 (数据表中有详细说明) 后,no-load 条件下的 CSA 偏移应该比较良好,然后您可以将 CAL 恢复为低电平状态,DRV 器件运行应该可以正常运行。

    工程师目前推测是:CAL 过程是在power-up/transients 时完成的,因此校准了一个错误的值 -> 然后您的 CSA 可能会报告错误的值并错误地检测过流事件。

    为了更好地解决您的问题,您能否提供以下信息:

    • 上述实验结果
    • CSA 输出的示波器图形(包括校准后以及电机运行时),并在同一轴上显示分流电阻器电压 (Vsense) 的波形
    • 请您检查 nFAULT 引脚、电荷泵、 VGLS 的示波器波形等,检查下在电机不能转动的条件下,器件是否关闭

    您可以参考这个帖子中客户提供的捕获范围:https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1058517/boostxl-drv8304h-question-about-strange-current-measurement/3932551#3932551

    同时再次温馨提示您,英文论坛的工程师可能回复稍慢,预计将于一周后恢复正常工作。敬请谅解!

  • 您好,之前的问题我发现是SPB、C引脚硬件设计的时候悬空了,我只用了一个A端口,CAL拉低导致出现了SEN_OCP错误,nFAUT拉低,现在我想把这个故障错误通过SPI方式关闭后,故障解除,但是SOA输出一直为1.65V,说明检测放大器并没有工作,如何关闭B和C的CSA,让A的CSA正常工作,或者说BC的输入在硬件设计的时候就不能悬空,飞线能力有限。

  • 我的原理图接线,刚才说错了我用的CSA_C

  • 如何关闭B和C的CSA,让A的CSA正常工作,

    您是说这里的CSA其实是CSA_C吗?还是?

  • 是的,就是取消CSA_A和CSA_B,让CSA_C正常工作,或者说就是AB悬空不接地的情况下,让CSA_C正常工作,目前我通过各种SPI对0X06寄存器配置,都不能使C的放大器正常工作。

  • 好的,您先参考下以下信息:

    CSA 在未使用阶段的时候: CSA SPX 和 SNx 输入需要接地,同时 SOx 引脚要floated。

    因为 SPX/SNx 引脚用于电流感应, 我们希望避免出现floating inputs没有明确定义的电压 (不接地) ,并导致 Vsense OCP 或类似事件发生过流状况。 请您检查下您是否做了该更改:

  • 你好,我把AB短接地了,SOA和SOB悬空,但是SOC的输出依旧不是输入信号的放大,第一图是底端MOSFET输入,第二个图是SOC的输出

  • 您好,根据您提供的波形,请问SOC 波形的平坦部分是否为大约 是在~1.65V ? 由于粉色波形的标度为 20mV/DIV ,所以波形有点不太清楚,但其他示波器信息表明平均电压为 1.66V。

    以及为了更好地解决您的问题,您能否告知我们 DRV832x 器件上的以下项目是否正常:

    --请您先确认器件的基本运行是否正常,否则 CSA 可能无法正常工作

    •  nFAULT 、 SPI 故障寄存器状态 <- 是否显示任何故障位,或者nFAULT 引脚有没有什么错误?
    • 电荷泵引脚: VCP 、 CPH/L <- 您能否观察到这些波形切换?
    • VGLS 电压是多少?
    • VREG 电压 <- 是否在 3.3V 时偏置?

    期待您的反馈!