This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] 大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项



如需有效大功率电机驱动器系统设计的建议,请参阅此应用手册

链接:大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项

摘要:与低功率应用相比,提供较高额定功率的电机应用需要注意额外的设计注意事项。通过查看功率级的解剖结构,我们可以开发故障排除指南、外部电路库、TI 驱动器产品特性或布局技术,以应对更大功率系统的易失性问题。

目录:

  • 1 大功率电机应用简介
  • 1.1 大功率电机驱动器系统设计不当的影响
  • 1.2 大功率设计流程的示例
  • 2 简要研究大功率电机驱动器系统
  • 2.1 电机驱动器功率级剖析及故障排除方法
  • 2.2 大功率系统故障排除
  • 3 通过 MOSFET MOSFET 栅极电流实现大功率设计 (IDRIVE)
  • 3.1 MOSFET 栅极电流
  • 4 通过外部元件实现大功率设计
  • 4.1 大容量和去耦电容器
  • 4.2 RC 缓冲器电路
  • 4.3 高侧漏极至低侧源极电容器
  • 4.4 栅极至 GND 二极管
  • 5 通过并联 MOSFET 功率级实现大功率设计
  • 6 通过保护实现大功率设计
    • 1 VDS 和 VGS 监控
  • 6.2 无源栅源极下拉电阻
  • 6.3 电源反极性或电源截断保护
  • 7 通过电机控制方法实现大功率设计
  • 7.1 制动与滑行
  • 8 通过布局实现大功率设计
  • 8.1 开尔文连接是什么?
  • 8.2 一般布局建议