This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8432: 求助关于drv8432的使用

Part Number: DRV8432


我想用这款芯片控制两个直流电机,实现换向,调速,刹车的功能。

我以前用过得芯片是一个引脚输入pwm占空比调速,两个引脚控制方向和刹车。我在这款芯片上只看到四个半桥输入引脚。

举例,把电机接在outa和outb两个管脚上,那么是不是要在pwma和pwmb引脚上都输入pwm波,pwma引脚上的pwm占空比为0,相当于低电平。pwmb上的pwm占空比不为0就是一个方向旋转,然后改变占空比就可以调速.了,两个引脚反一下的话,就是另一个方向了。

但是我在数据手册的7.4小节中看到,芯片工作在1.2.4模式时,不支持输入固定逻辑电平,那就是不支持输入满占空比或者0占空比的pwm,那么怎么调速和换向呢。

还有第四章模式是可以用一个pmwa引脚控制outa和outb两个引脚,一个引脚控制一个电机怎么调速换向呢?

请您帮我解答以上问题。因为没用过此类芯片实在不懂,谢谢

这个芯片也是我唯一找到的双通道输出电流能力比较大的芯片了,所以我希望可以学会使用他