Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A,
MCT8316A数据手册第一页中写了芯片支持的电周期
Supports upto 3 kHz (electrical frequency)
如果是一对极的BLDC电机 那么支持的转速是3000 X 60=180000RPM 请问这样算对吗 因为一对极电机 机械周期等于电周期
但是在MCF8316中 我没用找到该芯片支持的电周期是多少 麻烦TI工程师解答一下 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
为更加有效地解决您的问题,我需要询问更了解这款芯片的TI资深工程师,再为您解答,一旦得到回复会立即回复给您。
您也可以查看下帖了解进展:
您好 我的是1对极的BLDC电机
1.5KHz? 那是数据手册中提到的“Supports upto 3 kHz (electrical frequency)”有误吗?
1.5 kHz --> MCF8316A (FOC)
3.0 kHz --> MCT8316A (Trap)
您好 十分感谢
请问8316是对大陆或者香港限售吗? 我们尝试了各种渠道 很难购买到 在官网订也是被拒绝了
请问可以申请试用吗?
我目前设计的系统里,一套需要用15颗MCT8316A

这款产品不限购。请问您购买的时候是出现在这个报错吗?如果是的话,建议您隔一天再试试添加购物车购买。
如果还是有无法购买,建议您请按照以下方式联系客户支持部门,会有客服为您提供帮助。