This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8323R: DRV8323RS芯片工作一段时间后返回报错信息UVLO 、OTW

Part Number: DRV8323R


DRV8323RS芯片三相控制电路 ,工作一段时间后,如果将电机转动一个较大范围,瞬时电流升高就出现问题了,用热成像测到芯片温度74℃左右,然后返回信息:VM欠压锁闭(UVLO) 、热警告(OTW),此时驱动还能工作,但是一段时间后增加报错 SA_OC、SC_OC 驱动不能工作。

  • 您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 如果将电机转动一个较大范围,瞬时电流升高就出现问题了,

    您好,您能具体再解释下这是什么含义吗?

    电机长时间旋转后有没有增加电源电流限制? 或者在电机长时间转动后,系统电流消耗有没有增加?

    还要考虑74°C 时的温度,因为该器件在 ~150°C 之前不应该触发 OTW。请您验证热成像是否正确。 器件有没有指示过 OTSD ?

    您有没有监控VM 以确保器件确实未达到 UVLO? 因为当遇到 UVLO时,Hi-Z栅极驱动器和电机会停止旋转。 报告UVLO之后,电机多久停止工作?

    在 SA_OC 和 SC_OC 上有没有报告过流? 

    但是一段时间后增加报错 SA_OC、SC_OC 驱动不能工作。

    以及您能再解释下这是什么含义吗?

  • 您好,首先当电机转动六分之一圈这样较小的弧度范围,芯片能够工作正常,但如果电机转动一个较大的弧度例如一整圈,芯片会返回UVLO和OTW;

    电机电源电流是有限制的,系统电流消耗和电机的转动弧度范围成正比,瞬间转动一圈的电流大概是六分之一圈的三到五倍;

    我用热成像仪检测芯片表面温度确实是在74℃,内部瞬时温度可能会很高,也取了参照物,检测温度比较准确,器件也没有返回指示过OTSD错误;

    也监控了VM,没有发现达到UVLO,当出现UVLO和OTW错误信息后,电机再转动两三次,每次运动的弧度近似一圈,芯片就不再工作,读取到报错信息,GDF、UVLO、SA_OC、SC_OC、OTW

  • 感谢您提供的信息。

    请问您是在驱动 BLDC 电机还是在尝试驱动不同类型的电机?

    如果电机转动较大的角度,是会返回 UVLO 和 OTW。

    由于器件上的 IDRIVE 设置,可能会出现 GDF 故障。 IDRIVE 不足以开启外部 MOSFET,或者说如果不通过 tDrive 降低电压。

    请问您是用自己的硬件来驱动电机还是用的 EVM ? 如果是自己的硬件,您能否提供所使用的 IDRIVE 设置及其 MOSFET 的 Qgd 值?

  • 目前已经解决了该问题,将 CSA_GAIN 增益从20改为40后芯片工作正常