目前我们在DRV8714在调试过程中,遇到如下问题请教一下您:
IC_CTRL1 Register配置1b 1b 10b 011b 1b时,DRV_CTRL1 Register配置00b 1b 0b 00b 0b, OLSC_CTRL1配置0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 时,GH1和GL2为PWM 驱动MOS输出电机可以正常转动,但是会报GL1和GH2对于MOS的VDS故障,电机未转动时,会报GL1和GL2对于MOS的VDS故障。当电机输出短路时,达到VDS电压设置的0.3V,GH1和GL2对应MOS也会报故障,但GH1和GL2为PWM会持续输出。
如上情况该怎么解决,我们需要在电机正常转动时,SH短接电源和地能报出VDS故障,以判断是那个SH被短接,并立刻停止MOS驱动输出