在应用DRV10983 PWM控制电机转速时,量产发现1%~2%的输入PWM 控制转速时,风扇不启动。只有在100% Duty时才能转起来?请教这是哪里的问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在应用DRV10983 PWM控制电机转速时,量产发现1%~2%的输入PWM 控制转速时,风扇不启动。只有在100% Duty时才能转起来?请教这是哪里的问题?
您好,您请确认下速度输入模式是否设置为 PWM 模式?
此外,在您发出 PWM 速度命令后,您能否提供下读取的速度命令和速度命令缓冲器寄存器。
不过这个马达要求开启ISD,我我看到你之前说过(论坛里找的)开启ISD启动感应BEMF会有问题。我试着把电感改为电阻验证。
PWM是信号发生器产生,我没有读取寄存器值。
不过,手拨动下转子,就可以正常转起来了。
您请参考以下帖子,详细介绍了使能 ISD 时的电机启动故障:
e2e.ti.com/.../faq-drv10987-motor-startup-failure-when-isd-is-enabled