This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8353RS-EVM: FAULT灯一直闪烁

Part Number: DRV8353RS-EVM


电机零加速到1000转以上或者是300转一下 FALUT灯 由暗逐渐亮 一直闪烁 是啥原因

  • 您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 您好,请问电机的应用固件有没有什么问题? 有没有使用无传感器 FOC 控制来识别它? 在 nFAULT 再次出现之前,电机是否旋转 300 圈? 如果电机不旋转, GUI 中的电感和电阻估算电流是否设置得足够高?

    如果您使用自动重试模式进行过流等故障保护,或者 VGLS 或 CPUV 有轻微的欠压, nFAULT 将会仅仅立即清除。 当 nFAULT 出现时,您是否可以确定有任何 SPI 状态位被置位?

    您也可以尝试将过流设置为 SPI 中的锁存关断模式,以查看是否在发生过流时 nFAULT 卡住? 如果是的话,如果存在边缘过流故障,会触发每个 PWM 周期的 nFAULT ,请考虑将 VDS 过流设置增加到更高的值。

    我们首先要确定导致 nFAULT 闪烁的原因,然后再想办法解决。

  • 尝试了锁存关断 和仅报告 模式  nFAULT灯 上电即变亮   试着用GUI 读取SPI  灯会灭 也没有看到SPI置1的状态

  • 您好,当电路板上电时,插入 Launchpad 并启动 GUI 时,fault LED是否会消失? 如果 LP 与 EVM 配合使用,EVM 已上电,但 LP 未连接且 GUI 未运行,则 MCU 的三态输出可能会将 EVM 置于奇怪的状态。 GUI 将使能信号为高电平并正确配置 SPI。