设计原理图如图:
通过单片机IIC接口去读取MCT8316EEPROM数据与手册中不一致。想问一下这里是有什么需要注意的吗。
另外,设计的电路板(未接电机,且DRVOFF为低电平,DIR为低电平,BRAKE为低电平)在上电后nFault引脚不停输出fault信号,关于这一点不是很明白。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
设计原理图如图:
通过单片机IIC接口去读取MCT8316EEPROM数据与手册中不一致。想问一下这里是有什么需要注意的吗。
另外,设计的电路板(未接电机,且DRVOFF为低电平,DIR为低电平,BRAKE为低电平)在上电后nFault引脚不停输出fault信号,关于这一点不是很明白。
您好,工程师这边正在试着重现该问题,此外,您能否尝试进行以下操作:
1. 在写入和读取操作之间有没有执行电源循环? 如果没有的话,您试下在写入和读取之间添加 1ms 的延迟。
2. 您试下在通过 I2C 总线传输的每个字节之间引入 200 us 延迟,然后看下该问题是否仍然存在。
您好,
1、我已在写入和读取之间加了500ms的延时。
2、增加200us延时后,现象与上述一样。
好的感谢您提供的信息,帮您再向工程师问下,应该周一会给到您答复。
抱歉回复晚了,您试下在 EEPROM 中编程推荐的默认值 (如数据表中的表 9-3 所示) ,然后重新加电,看下问题是否还是存在?