问:
德州仪器 (TI) 的DRV831x 和 MCx831x 产品系列无刷直流电机驱动器集成了三个半桥 MOSFET 和各种系统元件,例如可配置的降压稳压器、3.3V LDO、3 个集成式电流检测放大器以及主动消磁、高度可配置的梯形或场定向控制功能。这些电机驱动器显著缩小了 PCB 的外形尺寸,但随之而来的不足是,所有这些功能的功耗会产生较大的热损耗。许多应用都需要考虑影响 IC 结温的系统因素,包括环境温度、系统规格和 PCB 尺寸。

为了帮助计算 IC 的功率损耗和近似结温,ti.com 上提供了 BLDC Integrated MOSFET Thermal Calculator。 BLDC Integrated MOSFET Thermal Calculator 是一款基于 Excel 的工具,可帮助根据 PCB 配置、环境温度和使用的器件功能来计算 DRV831x 器件的估算功率损耗和结温。估算未评估器件的热性能时,这款计算器是非常有用的资源。
该计算器每季度都会针对新的 MCx831x 和 DRV831x 器件进行更新。
请在此处查看 BLDC Integrated MOSFET Thermal Calculator: www.ti.com/.../slvrbi8