This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8889-Q1: 驱动器输入电压的大小与输入的电流的关系

Part Number: DRV8889-Q1


这个驱动芯片的电压范围是4.5V-45V,假设有两个电源,电压分别为4.5V和45V,驱动能力都是无穷大。驱动同样的电机, 4.5V的电源,实际电流输出更大吗?我想应该是这样,因为电机的额定功率是不变的,驱动器不应该额外消耗大量功率(有一个效率问题,但是效率应该是不低的)。

另外,电机具体参数,只要电流在驱动芯片的指标内,对于电源电压选取应该是没关系的对吗?只和电源的驱动能力有关系。要考虑电源的驱动电流能力必须实际估算的电流。是否是这样?

  • 您好,我们已收到您的问题并升级到英文论坛寻求帮助,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 这个驱动芯片的电压范围是4.5V-45V,假设有两个电源,电压分别为4.5V和45V,驱动能力都是无穷大。驱动同样的电机, 4.5V的电源,实际电流输出更大吗?我想应该是这样,因为电机的额定功率是不变的,驱动器不应该额外消耗大量功率(有一个效率问题,但是效率应该是不低的)

    您好,驱动器始终尝试将电机驱动至每个步长的配置电流电平,直至达到满量程电流。 最大满量程电流会受电机绕组电阻 (I_MOTOR=V/R) 的限制。 在 4.5V 时,FS 电流会低于 45V ,因此在较低电压下的功耗将更低。

    电机具体参数,只要电流在驱动芯片的指标内,对于电源电压选取应该是没关系的对吗?只和电源的驱动能力有关系。要考虑电源的驱动电流能力必须实际估算的电流。是否是这样?

    不完全是,电源并不是限制最大 FS 电流的唯一因素。 如上所述,电机绕组电阻也会限制给定电源电压下的电流。 选择电压电源电平的最佳方法是为电机选择所需的最大电流电平,从而使功耗低于电机规格和电机的 ABS 最大电流额定值。 然后选择电源电压,使电机中的感应电流达到或低于所需电流水平。

  • 谢谢,我重新开通了英文论坛,找到了问题,直接和他沟通。

  • 好的不客气,您要是之后还需要其他帮助请随时联系我们。